¿El software Zelio Soft 2 es compatible con Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10?

Problema:
Compatibilidad Zelio Soft con sistemas operativos de Windows

Linea de Producto:
Zelio Soft

Ambiente:
Software

Porque:
Compatibilidad zelio soft con versiones de Windows

Resolución:

Zeliosoft 2 V5.0, es compatible con lo siguiente:

Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
Windows 10 32bit
Windows 10 64bit

Versiones históricas de ZelioSoft 2

Desde Zeliosoft2 V4.5, ha sido compatible con Vista y Windows 7 (W7). Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de Vista y W7 son de 64 bits y Zeliosft2 V4.5 no incluía un controlador de cable de 64 bits, que se tenía que instalar por separado.

Nota: V4.5 no es compatible con W8.
Zeliosoft 2 V4.6 fue lanzado en junio de 2015, que es compatible con Vista, W7, W8 y ahora incluye el controlador de 64 bits.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: