¿Es posible instalar el EasyPact EZC, en una placa de montaje horizontal?
Problema:
Por la adecuación de las barras de alimentación del tablero, es necesario el montaje horizontal de los interruptores

Línea de producto:
EasyPact EZC

Ambiente:
Hardware

Porque:
Dar una solución a la distribución del tablero eléctrico.

Resolución:
Los equipos EasyPact EZC se encuentran diseñados de tal forma que permite su instalación en la posición vertical, horizontal o mirando hacia abajo o hacia arriba, como se puede observar en la imagen abajo.

Posiciones EZC

Adicionalmente este tipo de equipos de caja moldeada permite su alimentación tanto superior como inferior, imagen abajo. Lo que brinda una gran alternativa en la forma de montaje y si el tablero tiene una acometida inferior.
EZC1

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: