Problema:
NST en los variadores de Schneider Electric
Linea de Producto:
Altivar
Ambiente:
Software
Porque:
Información referente a la falla NST en los variadores de Schneider Electric
Resolución:
El mensaje nSt significa que el variador de frecuenta está en estado de parada en rueda libre o dicho de otro modo, el variador no tiene control sobre la potencia.
Se puede deber a varios motivos:
El VFD está en control de 2 hilos (TCC = 2C).
Si la unidad se encendió con un comando de ejecución activo, realice un ciclo del comando de ejecución o configure TCT en LEL. Menú IO, tipo 2 hilos = nivel
¿El VFD tiene una entrada asignada a parada rueda libre, NST? La entrada debe estar activa.
El VFD está en control de 3 hilos (TCC = 3C). LI1 debe estar activo antes de que se elimine el NST.
El VFD está siendo controlado por comunicación en serie. La unidad mostrará NST hasta que se haya escrito el valor correcto en la palabra de comando.
Una pérdida de una señal de 4-20 mA está programada para detenerse libremente. Cuando la entrada se pierde, el estado pasa a NST. Verifique la señal de 4-20 mA.
El comando de ejecución VFD no es a través de un teclado. El botón STOP en el teclado integral o remoto funciona como un E-STOP. Si se presiona el botón DETENER del teclado, la unidad irá a NST. Apague y vuelva a encender el variador para borrar el NST.
Solo para el VFD ATV61 / 71: si el variador está funcionando y la tensión aplicada al terminal de entrada PWR cae por debajo de + 19Vdc, el variador se detendrá y mostrará NST. Deberá asegurarse de cerrar la entrada de +24 VDC a PWR y volver a apagar y encender el comando de ejecución.
- (B) Compruebe si alguien ha presionado el botón de parada en el control local o la HMI remota mientras se está ordenando al variador en el modo de terminal con el inicio y la parada a través de las entradas lógicas.
- Solución: Apague y encienda la unidad para ver si el NST se despeja
- (C) Si el canal de referencia o el canal de control están asignados a Modbus o CANopen, el controlador del variador muestra nSt en el encendido y permanece detenido hasta que el bus de comunicación envíe un comando.
- Solución: Si la unidad está programada para el control NET, deberá escribir un Hex 6, luego Hex 7 y luego Hex F para que se inicie la unidad.
- (D) Verifique si tiene una entrada lógica asignada a una parada de rueda libre en el parámetro StC del menú FUN y luego en el parámetro NST.
- Solución: active la entrada lógica que está asignada a la parada de rueda libre. De lo contrario, la unidad permanecerá en modo NST hasta que active la entrada lógica asignada.
Publicado para:Schneider Electric Argentina