Equipos de control industrial.
Linea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD
Línea de producto: ATV930,ATV630
Entorno: "Altivar Process"
Probable Causa :
Inestabilidad o carga de conducción demasiado alta. Normalmente causado por una carga que hace que el motor gire más rápido de lo que el variador intenta hacerlo funcionar
Resolución :
-Resolución:
El motor puede estar girando cuando el variador recibe una orden de arranque. Activa la función Catch on the Fly en el menú de parámetros del motor (5 Configuración completa -> 5.2 Parámetros del motor):
Intenta cambiar la [Clasificación dual] a Heavy Duty. Intenta cambiar el [Tipo de control del motor] a U/F VC Standard (disponible en el ATV6xx).
Verifica los parámetros del motor, ganancia y estabilidad.
Verifica el tamaño del motor/variador/carga.
Añade una resistencia de frenado.
Nota: Hemos visto algunos casos en los que solo cambiar los dos parámetros en el menú de parámetros del motor ha solucionado el problema. Sin embargo, ten en cuenta que cambiar el variador a heavy duty reduce su potencia en una clase de HP. Ejemplo: Un variador de 50HP ahora sería un variador de 40HP."