Problema:
¿Cuáles son los factores que afectan la vida útil de la batería?
En el papel, las baterías tienen una vida útil de diseño de 5 años, 8 años, 10 años, etc. Se descargan o fallan más rápido de lo que la vida útil nominal.
Línea de productos:
Symmetra, Galaxy, EPS, Smart UPS
Ambiente:
Hardware
Causa:
La vida útil del diseño es la expectativa de vida que el fabricante dice que es puede durar la batería, siempre y cuando se tengan determinados parámetros técnicos.
Las principales cosas que afectan la vida útil de la batería.
1) Vida útil del diseño-
• Precisión del voltaje de flotación
• Frecuencia de descargas
•Número de descargas
• Velocidad de descarga máxima
• Profundidad de las descargas
• Límite de la tensión final
• Temperatura de funcionamiento
• La cantidad de corriente de ondulación y tensión permitidas, tanto durante la carga como durante la descarga. Este es un régimen muy estricto que debe seguirse con mucha precisión para lograr la Vida de Diseño. No muchas instalaciones pueden mantener ese nivel de control.
2) Temperatura - El estándar es 25 C (77 F).
• Esta especificación es para la temperatura interna de la batería, y no para la temperatura ambiente.
•Tenga en cuenta que si las baterías se instalan dentro de un gabinete, la temperatura interna de la batería generalmente es 2 grados más cálida que el aire ambiente, y la temperatura en la parte superior del gabinete puede ser 10 F más alta que en la parte inferior.
• PRECAUCIÓN: La vida útil de la batería se reduce a la mitad por cada 10 ° C por encima de 25 ° C.
3) Ciclo de Trabajo : esta es la frecuencia con la que la batería se carga y descarga.
4) Entorno : la batería VRLA está diseñada específicamente para ser instalada
en espacios ocupados, es decir, los lugares donde las personas trabajan normalmente.
• Los entornos corrosivos no son lugares donde las personas trabajan normalmente. Se debe tener cuidado para asegurar que el ambiente no sea corrosivo.
• Voltaje de carga / flotación
•Carga máxima de corriente
• Ondulación de CA
• Mantenimiento de niveles de fluido, pares de terminales.
Resolución:
Si uno mira estos términos y los considera con la explicación más simple, es fácil ver que la Vida de diseño es la esperanza de vida que el fabricante dice que es capaz de soportar la batería, siempre que se mantengan todos los parámetros de especificación. También es relativamente fácil ver que, debido a las variables ambientales físicas y eléctricas del mundo real, es muy poco probable que la Vida de servicio se encuentre cerca de la Vida de diseño.
Referencia:
Hoja de especificaciones de la batería de muestra: CSB-HRL-1234W-F2FR. La página dos tiene varios cuadros para estimar los efectos del ciclo de trabajo, el almacenamiento de la batería y la temperatura en la vida útil. Estos tipos de hojas de especificaciones se pueden obtener del fabricante de la batería.
Publicado para:Schneider Electric Argentina