Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo realizar el RESET de la comunicación IO Scanner del M221?
Problema:
¿Cómo realizar el RESET de la comunicación IO Scanner del M221?
Linea de Producto:
TM221
Ambiente:
Hardware/Software
Porque:
RESET de la comunicación IO Scanner del M221
Resolución:
Cuando las comunicaciones se pierden durante la exploración de E/S, es necesario restablecer las comunicaciones. %S112 para Modbus TCP y %S110 para Modbus Serial IOScanner. También puede agregar un bit reset en la configuración, en la pestaña de configuración > elegir el puerto asignado con IO Scanner > en el campo de restablecer variable se agregar el bit.
¿Cómo realizar el RESET de la comunicación IO Scanner del M221?
Linea de Producto:
TM221
Ambiente:
Hardware/Software
Porque:
RESET de la comunicación IO Scanner del M221
Resolución:
Cuando las comunicaciones se pierden durante la exploración de E/S, es necesario restablecer las comunicaciones. %S112 para Modbus TCP y %S110 para Modbus Serial IOScanner. También puede agregar un bit reset en la configuración, en la pestaña de configuración > elegir el puerto asignado con IO Scanner > en el campo de restablecer variable se agregar el bit.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: