¿Los relés LR2K y LR9F sensan pérdida de fase?
Ambiente :
Distribución eléctrica.

Línea de productos :
Relés serie TeSys

Causa :
Detección perdida de fase.

Resolución :
Estos equipos constituyen el sistema más sencillo y conocido de protección térmica por control indirecto, es decir, por calentamiento del motor a través de su consumo. El principio de funcionamiento es por efecto del calentamiento de elementos bimetales que causan una deformación mecánica, la cual acciona el mecanismo mecánico de disparo.

Además, existen los relés térmicos del tipo diferencial, los cuales disponen de un sistema mecánico para protección contra fallos de fase. Estos están basados en el hecho de que la falta de una fase hace que el bimetal de esa fase se enfríe y, por deformación mecánica con respecto a las otras fases, actúe el sistema mecánico de disparo.
La pérdida de fase, genera un incremento de corriente en las otras fases y debido a esta sobrecorriente actúa el relé térmico. Es decir los relés trabajan de la manera tradicional, pero cumplen con la norma IEC 60947-4-1, que en caso de fallo de fase, debe actuar en 4 s ± 20%.


Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: