Buscar Preguntas Frecuentes
Fallo OCF en un ATS48
Problema
Fallo ATS46 o ATS48
Línea de producto
ALTISTAR 46/48
Ambiente
Software
Porque
Borrar falla del arrancador
Resolución
Pasos para solucionar problemas
1. Comprobar la programación del arranque suave.
a. Establecer el menú
IN - debe estar configurado en el motor FLA
ILT - Límite de corriente: puede ser necesario aumentar para permitir más corriente al comenzar. Un ajuste demasiado alto puede causar fallas instantáneas de OCF en un comando de ejecución
Acc - Aceleración: puede necesitar aumentar
Tq0 - Par de arranque inicial (puede no ser visible dependiendo de otras configuraciones); demasiado alto puede causar fallas de OCF en el comando de ejecución.
Menú DrC
bSt - Nivel de aumento de voltaje; establecer demasiado alto puede causar OCF en el comando de ejecución
CLP - Control de par; Algunas aplicaciones responderán mejor con este conjunto en OFF (oscilaciones o aumento durante el inicio)
2. Compruebe el cableado desde el arranque suave hasta el motor
3. Compruebe si hay bloqueo del motor (asegúrese de que el motor gira libremente, si es posible verificar)
4. Comprobar la correcta rotación del motor
5. Verificar que el motor y el arranque suave estén dimensionados correctamente.
6. Con el motor conectado, intente hacer funcionar el motor y verifique el consumo de corriente en cada fase de la salida en el arranque suave.
7. Si es posible, pase el motor a lo largo de la línea y verifique el consumo de corriente en cada una de las tres fases (debe ser menor que los amperios de carga completa del motor y debe estar equilibrado en las tres fases).
Si el motor no funciona con la alimentación de línea o la corriente es alta cuando se ejecuta con alimentación de línea, el problema está en el motor o la carga conectada
Fallo ATS46 o ATS48
Línea de producto
ALTISTAR 46/48
Ambiente
Software
Porque
Borrar falla del arrancador
Resolución
Pasos para solucionar problemas
1. Comprobar la programación del arranque suave.
a. Establecer el menú
IN - debe estar configurado en el motor FLA
ILT - Límite de corriente: puede ser necesario aumentar para permitir más corriente al comenzar. Un ajuste demasiado alto puede causar fallas instantáneas de OCF en un comando de ejecución
Acc - Aceleración: puede necesitar aumentar
Tq0 - Par de arranque inicial (puede no ser visible dependiendo de otras configuraciones); demasiado alto puede causar fallas de OCF en el comando de ejecución.
Menú DrC
bSt - Nivel de aumento de voltaje; establecer demasiado alto puede causar OCF en el comando de ejecución
CLP - Control de par; Algunas aplicaciones responderán mejor con este conjunto en OFF (oscilaciones o aumento durante el inicio)
2. Compruebe el cableado desde el arranque suave hasta el motor
3. Compruebe si hay bloqueo del motor (asegúrese de que el motor gira libremente, si es posible verificar)
4. Comprobar la correcta rotación del motor
5. Verificar que el motor y el arranque suave estén dimensionados correctamente.
6. Con el motor conectado, intente hacer funcionar el motor y verifique el consumo de corriente en cada fase de la salida en el arranque suave.
7. Si es posible, pase el motor a lo largo de la línea y verifique el consumo de corriente en cada una de las tres fases (debe ser menor que los amperios de carga completa del motor y debe estar equilibrado en las tres fases).
Si el motor no funciona con la alimentación de línea o la corriente es alta cuando se ejecuta con alimentación de línea, el problema está en el motor o la carga conectada
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: