Problema
El variador se está disparando en un fallo OCF.
Línea de producto
Altivar 312
Ambiente
Hardware
Porque
Fallo OCF en un variador ATV312
Resolución
Verifique la información de la placa de identificación del motor y compare el amperaje y la clasificación de HP con el número de pieza / clasificaciones del variador. Verifique la programación de la unidad en el menú DRC (BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT). Estos valores deben coincidir con la placa del motor. Asegúrese de que el parámetro ITH en el menú CONFIGURAR esté ajustado al FLA del motor. También habilite Catch on the Fly en el menú FLT, parámetro FLR (cambie a sí).
Compruebe la tensión de línea que entra en el convertidor. Menos voltajes que los normales pueden hacer que la corriente sea más alta.
Asegúrese de que la carga se está ejecutando en la dirección correcta. Mientras la carga se está ejecutando, verifique el consumo de corriente con un medidor o bajo el menú SUP y el parámetro LCR (corriente del motor). La corriente no debe superar la FLA del motor.
El variador también puede mostrar un OCF (indica un problema de fase a fase en el motor o cable) o un OC.F (problema de fase a tierra en el motor o cable)
Asegúrese de identificar qué código de falla se muestra
Publicado para:Schneider Electric Argentina