Video FAQ:¿Cómo conectar el TeSys T a Somove a través de Modbus Serial?

Configuración y conexión Tesys T

Línea de producto
Tesys T

Ambiente
Software

Porque
Comunicación con el dispositivo Tesys T a través de SoMove

Resolución










1) Primero conecte el cable (TCSMCNAM3M002P) al puerto USB de su PC, y el puerto HMI en el puerto HMI de su LTMR a la izquierda (o si su LTMR está conectado a un LTMEV, luego conecte al puerto HMI a la izquierda de la LTMEV).

2) Una vez hecho esto, ingrese al menú de inicio de su computadora y luego busque "administrador de dispositivos". En el administrador de dispositivos, puede bajar a sus puertos e identificar a qué puerto de comunicaciones está conectado su cable serie Modbus. Se leerá como "TSX C USB 485 (COM *)" * este será su identificador de puerto

3) Desde aquí, abra SoMove y haga clic en "editar conexión" en el lado izquierdo de la pantalla.

4) En la ventana emergente "editar conexión" asegúrese de haber seleccionado la primera casilla para "modbus serial" y luego haga clic en el engranaje en el lado derecho para modificar su configuración.

5) Configure su puerto com para que coincida con el puerto com al que está conectado (en el ejemplo de video usamos COM4). Y haga clic en "aplicar" seguido de "Aceptar".

6) Ahora puede hacer clic en el botón "Escanear red" en la esquina inferior izquierda, una vez que se haya completado el escaneo, debería poder hacer clic en su TeSysT en la ventana y luego "Conectar".

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: