Video FAQ: ¿Cómo modernizar su PLC Quantum a M580?

Problema
Renovación de base instalada

Línea de producto
Quantum, M580

Ambiente
Hardware

Porque
Modernizar base instalada Quantum con M580

Resolución
Primero tenemos que tomar la aplicación del PLC Quantum y convertirla en una aplicación de M580 utilizando el conversor de aplicación de Unity Pro
  • Segundo necesitamos descargar la aplicación convertida al PLC Modicom M580 asegurándose que la aplicación está en modo de ejecución
  • Tercero, necesitamos reemplazar la CPU 140 de Quantum por el módulo CRA31908, remueva la CPU del rack de Quantum e inserte el módulo CRA en la primera ranura disponible

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: