Video Faq: ¿Qué significa una letra E parpadeando en la pantalla de un ATV21 o un ATV212?

Problema
Configuración y borrado de fallo ATV212

Línea de producto
Altivar 21
ATV21

Ambiente
Software

Porque
Por la Configuración y borrado de fallo ATV212. La letra "E" parpadeante en la pantalla de un ATV21 o un ATV212.

Solución:
El variador se encuentra en estado de falla, provocado por alguno de los siguientes escenarios:

1) CMOd está configurado en 0 o 2. El equipo está en modo remoto y se presiona el botón STOP en el teclado. Dado que el equipo está buscando un comando de paro a través de una entrada lógica o un puerto de comunicación serial, el botón de STOP se asigna para funcionar como una E-STOP. (Ver la página 87 en el manual de programación de los ATV212)

1

2) Una entrada lógica se asigna como falla externa, con las funciones 11 o 45 y esa falla de entrada lógica se activa.

Revisar los siguientes parámetros:

F111 -  Asignación de entrada lógica de la Terminal F  (predeterminado = 2; hacia adelante)
F112 - Asignación de entrada lógica de la Terminal R (predeterminado = 6; velocidad predefinida)
F113 - Asignación de entrada lógica de la Terminal RES (predeterminado = 10; restablecimiento de fallas)

Para el restablecimiento de fallas, apague y encienda el variador o active una entrada lógica asignada como Fault Reset, con las funciones 10 o 55.

Enlace Manal ATV212: https://www.se.com/us/en/download/document/S1A53838/

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: