{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
Degradación de la imagen del cable cuando se usa un protector de sobrevoltaje coaxial APC

Problema:
Después de conectar un dispositivo APC con Coax Protection, el cliente observa la degradación de la imagen o la pérdida de canales digitales.

Línea de productos:
SurgeArrest, Protectnet, Back-UPS, Back-UPS Pro, línea de productos APC AV

Ambiente:
Hardware

Causa :
El dB estándar para un hogar es de 14 dB. La mayoría de los sintonizadores de televisión requieren 7 dB  para obtener una imagen. Por lo tanto, si uno tiene una videograbadora y un televisor con cable coaxial entre  ellos, entonces 7 dB es todo lo que queda para ambos. Si uno también tiene un receptor de FM  conectado que requiere 4 dB, las posibilidades de que aparezcan fantasmas o líneas presentes  son mayores. Varios suscriptores de cable han optado por dividir su conexión de cable para que puedan tener un televisor en la sala de estar y el dormitorio por  ejemplo. La desregulación del cable permitía a los clientes hacer esto, pero la compañía de cable no aumentará la señal para compensar a menos que se lo indique. El cliente será afectado por la señal atenuada . El resultado final es una grave degradación de la señal. Insertar un protector de cable como un APC  Per3C, Per7C o Pro8TV causaría una leve pérdida adicional de dB. La señal  ahora se ha degradado hasta el punto en que cualquier interferencia magnética podría propagarse  en la señal del cable. "

Resolución:
La protección coaxial de APC se probó de 30 MHz a 1 GHz.  Su pérdida de inserción es de 1 GHz si la atenuación es de 5 dB.
En la mayor parte de este rango de frecuencia, la pérdida de inserción es de ~ 1 dB

1. Verifique que todos los conectores "" F "" del cable estén correctamente conectados. Compre cables precortados y terminados en una tienda de electrónica
2. Use un terminador de 50 ohmios para cualquier conector hembra no conectado expuesto (disponible en muchas tiendas de electrónica).
3. Compre un amplificador de señal de cable (aumenta la señal de cable a alrededor de 20-24 dB).

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: