¿Cuál es el consumo de energía de los productos de la Unidad de distribución de energía (PDU) / Interruptor de transferencia automática (ATS) de APC?

Problema:
¿Cuál es el Consumo de energía de los productos de la Unidad de distribución de energía (PDU) / Interruptor de transferencia automática (ATS) de APC?

Línea de producto:
- PDU de rack serie AP8XXX
- AP78XX PDU de rack medido
- AP79XX PDU de rack conmutado
- ATS

Ambiente:
Hardware

Causa:
En ocasiones se precisa conocer el consumo energético de los dispositivos conectados dentro del Rack

Solución:
Consulte la tabla
Tipo de unidad de distribución de alimentación en rack (PDU)

Consumo de energía total (sin salidas "ON")

Potencia de drenaje por salida "ON"

Consumo total de energía (todos los tomacorrientes "ON" - asumiendo hasta 24 tomas)


Medido (AP71XX, AP78XX)

N / A

N / A

aprox. 5 vatios



Medición por salida (MBO) (AP84XX)

N / AN / Aaprox. 11.5 vatios


Medido (AP88XX)

N / A

N / A

5 vatios


Conmutado (AP79XX)

aprox. 5 vatios

aprox. 1 vatio

aprox. 29 vatios


Conmutado (AP89XX)

5 vatios

.5 vatios

17 vatios


Conmutado con medición por salida (MBO) (AP86XX)

18 vatios

.25 vatios

24 vatios


Tipo de interruptor de transferencia automática en rack (ATS)

Consumo de energía total (sin salidas "ON") Potencia de drenaje por salida "ON" Consumo de energía total (todas las salidas "ON")


Todos los modelos (AP77XX)

N / A

N / A

aprox. 20 vatios

Todos los modelos (AP44XXN / AN / A<20 vatios

Nota: estas mediciones no incluyen las pérdidas resistivas debidas al flujo de corriente a través de la Rack PDU o Rack ATS, lo que significa que son solo las pérdidas fijas de la PDU o ATS asociadas con las comunicaciones, las mediciones y el control de relé.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: