¿Por qué parpadean los LED de sobrecarga y en línea en mi APC Back-UPS?

Problema:
¿Por qué los LED de sobrecarga y en línea parpadean en mi APC Back-UPS?

Línea de productos:
Back-UPS CS, Back-UPS PRO, Back-UPS USB, Back-UPS LS, Back-UPS NS / XS / RS

Ambiente:
Hardware

Causa:
cuando un UPS Back-UPS parpadea alternativamente con los LED On-Line y Overload, significa que la unidad está en modo "" Sleep "" después del software de apagado opcional. haya apagado el sistema operativo. En este estado, la unidad apaga su potencia de salida para conservar la batería mientras la unidad espera a que vuelva la potencia de entrada normal. Cuando la energía regrese y se considere segura para su equipo, el UPS "" se activará "".
Normalmente, es el software de apagado opcional (PowerChute Personal Edition, PowerChute Business Edition) el que ordena al UPS que se ponga en suspensión una vez que haya cerrado el sistema operativo.
Sin embargo, es posible y normal que, bajo ciertas circunstancias, el UPS entre en suspensión, aunque no se esté utilizando un software de apagado opcional junto con el UPS. Hay dos escenarios posibles que pueden hacer que el UPS entre en modo espontáneo en el modo "" Suspender "".

1. Si la batería del UPS se desconecta y se vuelve a conectar mientras el UPS está funcionando Con batería (4 pitidos cada 30 segundos, se enciende el LED amarillo de batería).

2. Si se desconecta la batería mientras la unidad está en línea y luego el UPS se va a la batería (ya sea por un problema de alimentación o porque el cable de alimentación de entrada del UPS está desenchufado), esto también ocurrirá.

Resolución:
Apagar y volver a encender la unidad con la batería conectada eliminará este síntoma.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: