¿Cómo uso un interruptor EPO (apagado de emergencia) con mi Smart-UPS?

Problema:
¿Cómo uso un interruptor EPO (apagado de emergencia) con mi Smart-UPS?

Línea de Productos:
Smart-UPS

Ambiente:
Hardware

Causa:
El normativa local puede requerir que se conecte un Smart-UPS más grande a un interruptor de apagado de emergencia dedicado para usar en una emergencia.

Resolución:
La mayoría de los Smart-UPS de más de 1500VA incluyen un conector EPO para usar con su interruptor EPO.

Los modelos SUA, SURT cuentan con un conector de contacto seco normalmente abierto
Los modelos SMX, SRT cuentan con un conector normalmente abierto o normalmente cerrado.

Consulte el manual del usuario de su UPS específico para obtener instrucciones sobre cómo configurar el conector. Tenga en cuenta que las conexiones de EPO deben ser realizadas por un electricista autorizado y que debe haber un par de cables dedicados para cada UPS. Si intenta conectar en paralelo o en cadena las conexiones, se producirá un comportamiento errático del UPS y una pérdida inesperada de la potencia de salida.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: