¿Por qué un Smart-UPS se apaga cuando se conecta un cable serie estándar?
Problema:
¿Por qué un Smart-UPS se apaga cuando se conecta un cable serie estándar?

Línea de productos:
Smart-UPS

Entorno:
Hardware

Causa:
Un Smart-UPS puede apagarse si se conecta un cable serie estándar. Esto se debe a la disposición de los pines patentada de los cables serie APC Smart-UPS.

Resolución:
Asegúrese siempre de que se esté utilizando un cable serie APC adecuado, como el 940-0024, 940-1524 o 940-0020. Los cables seriales de APC siempre tendrán el número de pieza claramente marcado en el extremo del conector del cable.
Los modelos SMT, SMX, SMC y SRT utilizan un nuevo cable RJ45 a DB9 con llave para diferenciar aún más entre el cable APC y un cable serie estándar.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: