¿Cómo puedo realizar peticiones a un Equipo Servidor (192.0.0.15) a través de Modbus TCP/IP utilizando un controlador Premium y una ETY?
Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
IDPAC, PREMIUM, PACS

Causa :
Numero de Parte

Resolución :

Deseo leer datos “IW%” por esta razón no uso el IOScan y en vez de ello uso la función READ_VAR. Que se debe colocar en el parámetro de entrada “ADR#3.0.1” de la función READ_VAR

Según manual:
- “3” hace referencia al rack 0 y slot 3 -> ETY 4102
- “0” hace referencia al puerto Ethernet del ETY4102
- “x” este parámetro no comprendo a que se refiere

Lo que se ha supuesto es que hace referencia al primer elemento de la tabla de “Configuración de las conexiones”, con lo cual se vincularía a la dirección IP, pero no es seguro.
Para el caso de Modbus Serial, el parámetro “x” hace referencia a la dirección de esclavo, pero para el caso de Modbus TCP/IP no se a que hace referencia y a su vez no se que opción elegir entre UNTE y MODBUS
Para la IP del servidor he considerado la dirección XWAY{0.60} en la misma red que el ETY{0.23}, pero no sé si influya en la función READ_VAR o solo se declara por formalidad.

Resolución :

Adjunto un archivo comprimido. En el mismo tiene un ejemplo detallado de cómo implementar mensajería explícita Modbus TCP desde un Premium + Módulo ETY bajo PL7 a un server modbus TCP, en este caso un PLC twido. El proyecto incluye una guía paso a paso de configuración y programación, y el proyecto de PL7 de ejemplo.

Como verá en el documento adjunto, el string utilizado para la dirección es ADDR#(n.s.)m.ch.d, donde:

'n' is the XWAY network number,
's' is the XWAY station number.
'd' is the UNITELWAY destination number on the Premium PLC.
'ch' is the module channel number for the ETY port. (This is always 0 for the ETY modules)
'm' is the slot position that the ETY module or port is located in.

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
IDPAC; Premium, Unity Pro

Causa :
Hardware; Software

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
TSX Premium bajo PL7 - Ejemplo de intercambios MBTCP.zip [178.43 KB]
Explora más
Categoría:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Categoría: