¿Cuáles son los límites de voltaje de conexión directa para un medidor de energía de la serie PowerLogic PM5000?
Problema:
¿Cuál es la tensión máxima de alimentación del medidor PM5000?

Línea de Producto:
PM5000
PM5100
PM5110
PM5330
PM5340
PM5560

Ambiente:
Hardware

Porque:
Alimentación del Medidor PM5000
Conexión del medidor

Resolución:
Se puede conectar las entradas de voltaje del medidor directamente a las líneas de voltaje de fase del sistema, si los voltajes de línea a línea o de línea a neutro del sistema de energía no exceden los límites de voltaje máximo de conexión directa del medidor. Las entradas de medición de voltaje del medidor están clasificadas por el fabricante para hasta 400 V L-N / 690 V L-L.

Sin embargo, la tensión máxima permitida para la conexión directa puede ser menor, según los códigos y regulaciones eléctricas locales.
Si el voltaje de su sistema es mayor que el voltaje máximo de conexión directa especificado debe usar VT (transformadores de voltaje) para reducir los voltajes.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: