¿El PM8000 es compatible con el protocolo BACnet?
Problema:
Es necesario utilizar protocolo BACnet con un medidor PM8000

Línea de producto:
PM8000

Ambiente:
Software

Porque:
Se requiere instalar un medidor PM8000 en un sistema con comunicación BACnet

Resolución:
Los medidores PM8000 no soportan el protocolo BACnet

Consulte la página 18 del siguiente manual de usuario para ver los protocolos compatibles:
https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN02-0336/

Protocolos soportados
  • El protocolo y la arquitectura fundamental del medidor es ION.
  • Puede integrar el medidor en varias redes estándar de la industria. Los datos que mide el medidor pueden estar disponibles para otros dispositivos utilizando Modbus, DNP 3.0 y SNMP, así como el sistema de traducción MV-90. Puede configurar el medidor para importar datos de otros dispositivos en estas redes.
  • El medidor es compatible con el protocolo IEC 61850 y el formato de datos de forma de onda COMTRADE.
  • El medidor también admite los protocolos IPv6, DPWS y RSTP Ethernet.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: