Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los estándares de calidad de energía que cumple PM8000?
Problema:
Requiere saber los estándares de calidad de energía del PM8000
Línea de Producto:
PM8000
PM8240
PM8243
PM8244
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se requiere saber los estándares de calidad de energía que cumple el PM8000
Resolución:
El PM8000 incluye el siguiente cumplimiento de calidad de energía:
Requiere saber los estándares de calidad de energía del PM8000
Línea de Producto:
PM8000
PM8240
PM8243
PM8244
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se requiere saber los estándares de calidad de energía que cumple el PM8000
Resolución:
El PM8000 incluye el siguiente cumplimiento de calidad de energía:
- EN50160: El medidor mide y presenta estadísticas para determinar el cumplimiento de EN50160.
- IEC 61000-4-30: el medidor cumple con la norma de calidad de energía IEC 61000-4-30.
- IEC 62586-1: el medidor cumple con la norma de calidad de energía IEC 62586-1.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: