Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño de la memoria disponible en PM8000?
Problema:
Se requiere conocer el tamaño de la memoria del medidor PM8000
Línea de Producto:
PM8000
PM8240
PM8243
PM8244
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se quiere conocer la memoria del medidor PM8000
Resolución:
La serie PM8000 tiene 512 MB de memoria utilizada por el firmware y el marco ION. Sin embargo, estos 512 MB de memoria no son configurables por el usuario final. El usuario solo tiene acceso para administrar la memoria de registro, que tiene un tamaño de 10 MB, y la memoria del sitio FTP. Puede encontrar más información sobre la memoria del sitio FTP en el artículo FA317553 Con ION Setup puede configurar la memoria de registro integrada a través del Asistente de configuración.
![Configurar PM8000 Configurar PM8000](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Bs76YQAR&oid=00DA0000000abSmMAI)
El marco de registro predeterminado del medidor de la serie PM8000 está configurado para registrar datos y eventos a intervalos o condiciones predefinidos:
El medidor de la serie PM8000 puede admitir hasta 50 registros de datos (registradores de datos) que pueden registrar hasta 16 parámetros diferentes.
La última versión de ION Setup se puede descargar desde el siguiente enlace.
¿Dónde puedo descargar la última versión del software ION Setup?
PM8000 preguntas frecuentes: FA244498
Se requiere conocer el tamaño de la memoria del medidor PM8000
Línea de Producto:
PM8000
PM8240
PM8243
PM8244
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se quiere conocer la memoria del medidor PM8000
Resolución:
La serie PM8000 tiene 512 MB de memoria utilizada por el firmware y el marco ION. Sin embargo, estos 512 MB de memoria no son configurables por el usuario final. El usuario solo tiene acceso para administrar la memoria de registro, que tiene un tamaño de 10 MB, y la memoria del sitio FTP. Puede encontrar más información sobre la memoria del sitio FTP en el artículo FA317553 Con ION Setup puede configurar la memoria de registro integrada a través del Asistente de configuración.
El marco de registro predeterminado del medidor de la serie PM8000 está configurado para registrar datos y eventos a intervalos o condiciones predefinidos:
Número de registrador de datos | Nombre de registro | Profundidad | Intervalo |
1 | Registro de ingresos | 3360 (35 días) | 900 segundos (15 minutos) |
9 9 | Registro de pérdidas | 3360 (35 días) | 900 segundos (15 minutos) |
2, 3, 4 | Registros históricos | 3360 (35 días) | 900 segundos (15 minutos) |
39 | Registros nominales diarios | 450 | Activado bajo demanda |
7, 8 | Registros de armónicos | 840 (35 días) | 3600 segundos (1 hora) |
N / A | Registradores de forma de onda (6 en total) | 30 | Activado bajo demanda |
N / A | Registros COMTRADE | 10 | Activado por la grabación de forma de onda (si el registro COMTRADE está habilitado |
10 | Energía / Demanda (Registro EgyDmd) | 3360 (35 días) | 900 segundos (15 minutos) |
5 5 | Sag / Swell Log | 100 | Activado bajo demanda |
N / A | Registro de eventos | 500 | Activado bajo demanda |
11, 12, 17, 19 - 26, 28, 29, 32, 35 | Registros EN50160 | varía | Intervalo EN50160 |
6, 16, 37, 38, 40 | 4-30 registros | varía | Intervalo IEC61000-4-30 |
El medidor de la serie PM8000 puede admitir hasta 50 registros de datos (registradores de datos) que pueden registrar hasta 16 parámetros diferentes.
La última versión de ION Setup se puede descargar desde el siguiente enlace.
¿Dónde puedo descargar la última versión del software ION Setup?
PM8000 preguntas frecuentes: FA244498
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: