Drivers actualizados para conexión a PLCs (DRIVER PACK 2022, edición junio)

Se encuentran los siguientes protocolos: PLCUSB, Unitelway, Modbus, FIP, XIP.
Versiones:

14.12, 14.14 y 14.15 para PLCUSB
14.3 (para WXP) y 14.14 de driver Unitelway
14.14 y 14.15 de driver Modbus
14.14 de XIP driver.
14 de FIP USB driver.



La instalación se hará con derechos de administrador.


Si hay dificultades en la instalación y detección de los cables, se debe desinstalar todo el conjunto de drivers desde el Driver Manager, desinstalar después el propio Driver Manager y empezar de nuevo desde cero.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

SchneiderPLCUSBDriverSuite 1414.exeSchneiderPLCUSBDriverSuite 1414.exe [81.64 MB]
SchneiderPLCUSBDriverSuite V14.15.0.0.exeSchneiderPLCUSBDriverSuite V14.15.0.0.exe [83.44 MB]
SchneiderUsbFipDriverSuite.exeSchneiderUsbFipDriverSuite.exe [27.62 MB]
SchneiderPLCUSBDriverSuite 1412.exeSchneiderPLCUSBDriverSuite 1412.exe [69.38 MB]
SchneiderUnitelwayDriverSuite 1414.exeSchneiderUnitelwayDriverSuite 1414.exe [77.83 MB]
SchneiderModbusDriverSuite 1414.exeSchneiderModbusDriverSuite 1414.exe [64.62 MB]
SchneiderModbusDriverSuite 1415.exeSchneiderModbusDriverSuite 1415.exe [65.52 MB]
SchneiderXipDriverSuite 1414.exeSchneiderXipDriverSuite 1414.exe [65.9 MB]
SchneiderUnitelwayDriverSuite.exeSchneiderUnitelwayDriverSuite.exe [30.76 MB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: