¿Cuál es la distancia máxima de cable permitida entre el variador y motor en un Altivar Machine 320 (ATV320)?
La gama de variadores de velocidad Altivar Machine 320 (ATV320) permite trabajar con una longitud de cableado máxima de 50 metros (cable apantallado) sin la necesidad de ningún tipo de accesorio adicional.

Con la instalación de una Inductancia de motor a la salida del variador, estos equipos permite trabajar con longitudes de cableado de hasta 100 metros (cable apantallado) y 200 metros (cable sin apantallar).

ATV320, Altivar 320 filtros inductancias cableado

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: