Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la distancia máxima de cable permitida entre el variador y motor en un Altivar Process?
La gama de variadores de velocidad Altivar Process permite trabajar con una longitud de cableado máxima de 150 metros (cable apantallado) y 300 metros (cable sin apantallar) utilizando motores fabricados bajo la normativa IEC 60034-25 (Bobinado de doble aislamiento).
En el caso de no utilizar motores fabricados bajo la normativa IEC 60034-25 se recomienda la utilización de un filtro dv/dt al superar una longitud de cable de 50 metros.
Con la instalación de un filtro dv/dt a la salida del variador estos equipos permite trabajar con longitudes de cableado de hasta 300 metros (cable apantallado).
Además, en el caso de utilizar un Filtro Senoidal en lugar de un filtro dv/dt es posible trabajar con longitudes de cable de hasta 500 metros (cable apantallado) y 1000 metros (cable sin apantallar).
En la imagen adjunta, se puede encontrar una tabla resumen con el accesorio recomendado según la longitud del cableado y el tipo de motor con el que se trabaja:![ATV Process ATV630 ATV930 cable apantallado filtro senoidal ATV Process ATV630 ATV930 cable apantallado filtro senoidal](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DVC9eQAH&oid=00DA0000000abSmMAI)
En el caso de no utilizar motores fabricados bajo la normativa IEC 60034-25 se recomienda la utilización de un filtro dv/dt al superar una longitud de cable de 50 metros.
Con la instalación de un filtro dv/dt a la salida del variador estos equipos permite trabajar con longitudes de cableado de hasta 300 metros (cable apantallado).
Además, en el caso de utilizar un Filtro Senoidal en lugar de un filtro dv/dt es posible trabajar con longitudes de cable de hasta 500 metros (cable apantallado) y 1000 metros (cable sin apantallar).
En la imagen adjunta, se puede encontrar una tabla resumen con el accesorio recomendado según la longitud del cableado y el tipo de motor con el que se trabaja:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: