Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el conector equipado con cable para BMXDDI3202K?
Existen tres posibles referencias para el conector equipado con cable de la tarjeta BMXDDI3202K: ![M340, M580, BMXDDI3202K, telefast, telefast BMXDDI3202K, conector 40 pins, conector a hilos sueltos, conector cableado M340, M580, BMXDDI3202K, telefast, telefast BMXDDI3202K, conector 40 pins, conector a hilos sueltos, conector cableado](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Dd1ldQAB&oid=00DA0000000abSmMAI)
La correspondencia del conector con los cables es:
![M340, M580, BMXDDI3202K, telefast, telefast BMXDDI3202K, conector 40 pins, conector a hilos sueltos, conector cableado M340, M580, BMXDDI3202K, telefast, telefast BMXDDI3202K, conector 40 pins, conector a hilos sueltos, conector cableado](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Dd1leQAB&oid=00DA0000000abSmMAI)
Correspondencia conexionada con el conector de la tarjeta:
- BMXFCW303 conector de 40 pins y dos cables a 20 hilos sueltos con longitud 3 metros.
- BMXFCW503 conector de 40 pins y dos cables a 20 hilos sueltos con longitud 5 metros.
- BMXFCW1003 conector de 40 pins y dos cables a 20 hilos sueltos con longitud 10 metros.
La correspondencia del conector con los cables es:
Correspondencia conexionada con el conector de la tarjeta:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: