Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo establecer correctamente el ID de los canales en un PLC M221 IOScanner ModBus TCP/IP con un variador ATV630?
En esta FAQ se va a explicar cómo establecer correctamente el ID de los canales en un PLC M221 IOScanner ModBus TCP/IP con ATV630.
Cuando el ID de los canales es 255:
Se ataca al mapeado que se haya configurado en el registro de entradas del ATV. En la siguiente imagen "RegistroATV" donde se han dejado los valores que vienen por defecto:
Donde, con el offset de escritura en el IOScanner del TM221 a 0 (Ver imágen "DireccionesIOScann") se debe atacar al primer parámetro de la imágen "ResgistroATV".
Nota adicional:
Cuando el ID de los canales de la imagen "IDCanales" es 1, se debe atacar a las direcciones del Excel del Mapeado comunicaciones. Es decir el offset pasa de ser 0 a 8501 para escribir en el CMD (ES IMPORTANTE DAR DIRECCIÓN MODBUSSL = 1 CUANDO SE UTILIZA EL ID DE CANAL 1)
Cuando el ID de los canales es 255:
Se ataca al mapeado que se haya configurado en el registro de entradas del ATV. En la siguiente imagen "RegistroATV" donde se han dejado los valores que vienen por defecto:
Donde, con el offset de escritura en el IOScanner del TM221 a 0 (Ver imágen "DireccionesIOScann") se debe atacar al primer parámetro de la imágen "ResgistroATV".
Nota adicional:
Cuando el ID de los canales de la imagen "IDCanales" es 1, se debe atacar a las direcciones del Excel del Mapeado comunicaciones. Es decir el offset pasa de ser 0 a 8501 para escribir en el CMD (ES IMPORTANTE DAR DIRECCIÓN MODBUSSL = 1 CUANDO SE UTILIZA EL ID DE CANAL 1)
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: