¿Cómo se soluciona el error "No Recipient Groups Defined" en el Unity Pro XL V13 al abrir la herramienta "IEC850CT"?
Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
IDPAC, UNITY PRO

Causa :
Numero de Parte

Resolución :

Una posibilidad es que haya algún problema con la instalación del IEC 61850 Configuration tool. Le recomendamos que desinstale su versión, reinicie windows, instale la versión que le pasamos a continuación en modo administrador (botón derecho, ejecutar como administrador), reinicie windows, y pruebe nuevamente.

IEC 61850 Configuration tool SV3.0 release
https://www.se.com/ww/en/download/document/IEC61850_Config_tool_update/

Recuerde que la herramienta instala varias otras sub herramientas. Verifique cuidadosamente el progreso del instalador y revise los mensajes que se indican, para confirmar que todas las sub-herramientas queden correctamente instaladas.

Otra posibilidad es que haya algún problema de configuración en Unity Pro que resulte en el error observado. Le recomendamos que pruebe comenzando un proyecto desde cero y que siga el paso a paso del siguiente video:

Configuración comunicación IEC61850 entre M580 y ION7650



En caso que el problema desaparezca al realizar el tutorial del video, debe entonces revisar su proyecto de Unity Pro y corregir según lo explicado en el video.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: