Como modificar el brillo y el contraste de las pantallas de Proface

Para poder modificar el brillo y el contraste es necesario que esté marcada la opción "Show Brightness/Contrast Control Bar" en el menú Project -> System settings -> Display Unit en la pestaña "Display Settings".



Si este ajuste no está seleccionado se puede modificar desde el menú offline:


NOTA:

  • No se puede ajustar el brillo y el contraste cuando la pantalla se está arrancando.

  • Los modelos monocromo de la Serie GP4100 no pueden visualizar la barra de control del brillo y el contraste mientras se visualiza un mensaje de error o el menú de sistema.

  • Los modelos monocromo de la Serie GP4100, mientras se visualiza el banner de las alarmas y se activa la barra de control del brillo y el contraste, se oculta el banner de las alarmas. Este se vuelve a mostrar cuando se cierra la barra de control del brillo y el contraste.

Para mostrar la barra de control del brillo y el contraste hay que pulsar en las dos esquinas superiores, primero una y luego la otra, en un plazo máximo de 0,5 segundos.


Pulsando las teclas [+] o [-] cambiaras la intensidad del brillo y/o contraste. Pulsando en la flecha [-->] se cambia entre el control del brillo y el contraste.
Para cerrar la barra de control, pulsar en [x].

Para más información consultar el capítulo M.2.1. del manual de referencia del GP-PRO EX. Este manual se puede consultar directamente desde la ayuda del software o por internet en la siguiente página web:
https://www.proface.com/en/node/22903

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: