En una comunicación se reciben dos palabras que corresponden a un valor REAL de 32 bits. ¿Cómo interpretar correctamente los datos en Somachine/Machine Expert?
Hay que colocar las variables en zonas de memoria consecutivas en el orden que corresponda. Sobre la misma zona de %MW se definirá la variable REAL en %MD. Así, se interpretará el valor directamente sin necesidad de convertir nada.

También se puede recurrir al uso del bloque WORDS_AS_REAL, obteniendo a la salida del bloque el resultado deseado y evitando así el alocatado de variables. Con especial atención al orden de las palabras a la entrada, porque las centrales de medida suelen tener los valores alto y bajo permutados.

programming

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
WORDS AS REAL.JPG.jpg [11.53 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: