¿Cómo configurar una pantalla Pro-face para que sea servidor FTP?
Todas las pantallas actuales de Pro-face que lleva puerto ethernet se pueden configurar como servidor FTP.
Este servidor FTP nos da acceso al contenido de la tarjeta CF/SD o de la memoria USB que esté conectada al equipo.

Para ello, tenemos que ir al menú "Project -> System Settings -> Display Unit" e ir a la pestaña "Remote Viewer".

Display Unit - Remote Viewer

En el apartado "FTP" tenemos que habilitar la función y configurar los parámetros.
FTP Settings

Tenemos que indicar los siguientes parámetros:
1) Destination: El tipo de tarjeta al que vamos a acceder, SD card o USB Storage.
2) Folder: El directorio de la tarjeta al que vamos a acceder. Si no ponemos nada accedemos a todo el contenido de la tarjeta.

Para acceder a este servidor FTP se puede hacer desde un cliente FTP o en el internet explorer poniendo "ftp:// ip_de_la_pantalla"

Internet explorer - ftp://ip_de_la_pantalla

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: