¿Por qué al reiniciar la alimentación de un variador Altivar Machine 320 pierde el valor de los parámetros modificados por comunicaciones?
El variador de velocidad Altivar 320 no almacena los parámetros configurados por comunicación en su memoria EEPROM, es por este motivo que al perder tensión los parámetros configurados se borran y vuelven a sus valores de fábrica.

Es posible guardar la configuración actual en la memoria EEPROM, activando el bit 1 de la "Extended Control Word (CIM)", dirección 16#2138 = 8504.
Una vez se activa el bit 1, este pasa automáticamente a 0, después de tener en cuenta su solicitud.

IMPORTANTE.
La vida útil de la memoria EEPROM está limitada a 100.000 operaciones de escritura. Por lo tanto, en el programa realizado en el controlador el bit 1 debe de volver a 0 después de realizar la primera solicitud.

Se adjuntan los parámetros de comunicación para la gama de variadores Altivar Machine 320.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
ATV320_CommunicationParameters_NVE41316_V3.5.xlsx [200.89 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: