En general, todas las cargas que inyecten perturbaciones de DC o puedan generar frecuencias entre 16 y 4000 Hz en la red requieren de estos diferenciales Clase B
Ejemplo:
- Variadores de velocidad (grúas, bombas, ascensor, HVAC, máquinas de OEM),
- convertidores fotovoltaicos,
- vehículos eléctricos,
- equipos SAI,
- equipos médicos.
Los interruptores diferenciales tipo B son ideales para usar con cargadores de vehículo eléctrico (EV) trifásicos, ya que los fabricantes de EV indican que pueden producirse fugas de corriente de continua (DC o CC) durante la carga. Aunque un dispositivo de detección de 6 mA Clase A dentro del cargador puede brindar protección, un diferencial Tipo B asegura una mejor continuidad de servicio y protección porque detectará la corriente DC y su valor de disparo es mucho más alto que 6mA DC.
Para sistemas fotovoltaicos trifásicos, también se recomienda un RCD Tipo B para proteger contra la electrocución, debido al uso de convertidores de CC / CA.
Variadores de velocidad trifásicos pueden crear corrientes de fuga a tierra en varias frecuencias, así como en DC. En aplicaciones como una grúa alimentada desde un panel móvil o un ascensor. Estas instalaciones requieren un interruptor diferencial Tipo B para su protección, con la sensibilidad de disparo seleccionada en función de la aplicación específica.