Buscar Preguntas Frecuentes
Interruptor diferencial tipo B iID Acti9 ¿Lo conoces?
La oferta de diferenciales tipo iID B-SI Acti9 está diseñada para permitir que el interruptor proteja ante formas de onda de carga no lineales y proporcione continuidad de servicio.
• La tecnología de tipo SI (Superinmunizado) ayuda a evitar disparos molestos debido a las perturbaciones electrónicas en la red
• Testado con toda la gama de variadores de velocidad (VVDs) de Schneider Electric (aplicaciones industriales y OEM)
¿Necesitas más información?
Accede a estos enlaces:
-
¿Cuál es la diferencia entre un diferencial iID clase B-SI y el iID clase A/AC?
-
¿Se puede instalar el iID clase B-SI en una red continua (DC)?
-
iID Clase B - SI ¿Qué precaución debo tomar para realizar la prueba dieléctrica?
-
iID Clase B - SI ¿Cuál es el rango de funcionamiento del botón de TEST?
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) obliga al uso de estos diferenciales Tipo B para ciertas aplicaciones y los recomienda enérgicamente para otras.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: