¿Qué es el certificado CCC?
La Certificación Obligatoria China (CCC) se parece a otras certificaciones de estandarización de calidad de productos como por ejemplo el sistema CE europeo. Sin embargo, la certificación CCC tiene diferencias importantes. Para empezar, la certificación CCC (introducida en el mercado en 2002) aplica a productos importados a la República Popular China así como también a los productos chinos de por sí. Además, todo producto extranjero que requiera de una certificación sólo podrá ser importado, vendido y/o utilizado dentro del mercado chino una vez que haya obtenido un certificado chino.
Los dos elementos más importantes de la certificación CCC son la prueba de productos (todo producto que requiera una certificación deberá ser enviado a los laboratorios de prueba en China) y las auditorías a las fábricas (inspecciones de las autoridades chinas a las plantas de producción de los fabricantes de productos). Al ser otorgada una certificación CCC, esta tendrá una validez de varios años. Sin embargo, para que permanezca vigente habrá que cumplir con auditorías anuales.
El proceso de certificación también requiere de una gran cantidad de documentación previa, preparación de la planta de producción, y el pago de tarifas. Sin el apoyo de especialistas en certificaciones CCC el proceso entero puede demorar entre 6 y 18 meses. Con la ayuda de especialistas como China Certification Corporation el proceso puede ser finalizado en tan solo 4 o 5 meses.
Fabricantes de productos que han de cumplir con la normativa CCC deberán aplicar por una certificación CCC con la respectiva agencia gubernamental autorizada para ello.
¿Qué es,certificado,CCC,certificado CCC,productos,importados,República,Popular,China,certificaciones,estandarización,calidad

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: