Buscar Preguntas Frecuentes
Dimensionamiento de generadores para sistemas UPS monofásicos Symmetra
Problema :
¿Cuál es el tamaño de generador recomendado para un sistema SAI Symmetra monofásico?
Línea de productos :
Symmetra Power Array
Symmetra RM
Symmetra LX
Entorno :
Hardware
Causa :
Un generador debe tener el tamaño adecuado para garantizar que el UPS pueda funcionar en línea mientras el generador proporciona energía a las instalaciones de un usuario. Si el generador no tiene el tamaño adecuado, el UPS puede funcionar con batería o alternar entre la línea y la operación de la batería mientras el generador está funcionando.
Resolución :
Un generador debe tener un tamaño de 1.5 a 2 veces el tamaño de la carga total a unir al generador para ser compatible con un Symmetra. Esto incluye la carga que no está conectada al UPS.
Muchos grupos electrógenos estándar están dimensionados con un factor de potencia de 0,8 para una operación de servicio continuo (> 30 minutos de tiempo de ejecución). Cuando el grupo electrógeno tiene un tamaño <1,5 veces el tamaño del cuadro de Symmetra, la interacción del circuito Symmetra PFC (factor de potencia corregido) con la dependencia de la salida del generador da como resultado una distorsión de la forma de onda de salida del generador. Esta distorsión puede provocar el funcionamiento de la batería y / o alarmas en el Symmetra relacionadas con el voltaje y la frecuencia de entrada.
Por estas razones, la recomendación es dimensionar el generador a 1.5 veces la capacidad total de Symmetra y no exceder el 75% de la capacidad de carga del generador. (Esta carga incluye otros dispositivos que pueden ser alimentados por el generador pero no por el UPS, como CA, calefacción e iluminación).
¿Cuál es el tamaño de generador recomendado para un sistema SAI Symmetra monofásico?
Línea de productos :
Symmetra Power Array
Symmetra RM
Symmetra LX
Entorno :
Hardware
Causa :
Un generador debe tener el tamaño adecuado para garantizar que el UPS pueda funcionar en línea mientras el generador proporciona energía a las instalaciones de un usuario. Si el generador no tiene el tamaño adecuado, el UPS puede funcionar con batería o alternar entre la línea y la operación de la batería mientras el generador está funcionando.
Resolución :
Un generador debe tener un tamaño de 1.5 a 2 veces el tamaño de la carga total a unir al generador para ser compatible con un Symmetra. Esto incluye la carga que no está conectada al UPS.
Muchos grupos electrógenos estándar están dimensionados con un factor de potencia de 0,8 para una operación de servicio continuo (> 30 minutos de tiempo de ejecución). Cuando el grupo electrógeno tiene un tamaño <1,5 veces el tamaño del cuadro de Symmetra, la interacción del circuito Symmetra PFC (factor de potencia corregido) con la dependencia de la salida del generador da como resultado una distorsión de la forma de onda de salida del generador. Esta distorsión puede provocar el funcionamiento de la batería y / o alarmas en el Symmetra relacionadas con el voltaje y la frecuencia de entrada.
Por estas razones, la recomendación es dimensionar el generador a 1.5 veces la capacidad total de Symmetra y no exceder el 75% de la capacidad de carga del generador. (Esta carga incluye otros dispositivos que pueden ser alimentados por el generador pero no por el UPS, como CA, calefacción e iluminación).
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: