Interruptor de transferencia universal (UTS)

Problema:
Universal Transfer Switch (UTS) - Preguntas frecuentes

Línea de productos:
Universal Transfer Switch

Ambiente:
Hardware

Porque:
Cuál es el  Interruptor de transferencia universal (UTS)

Resolución:
¿Cuánto dura el tiempo de transferencia del UTS mientras se cambia entre la energía de la red pública y la energía del generador?
El UTS tardará un mínimo de 5 segundos después de perder la energía de la red pública para cerrar su relé, a fin de no retroalimentar la energía del generador al panel eléctrico principal. Este proceso es realizado y verificado por el UTS, antes de que conecte sus circuitos y comience a pasar la energía del generador a la carga. El proceso se conoce como CPLD o Desconexión de carga de protección de circuito y ha sido probado y aprobado por UL bajo UL1008.
¿Por qué no puedo configurar el Circuito 1 en UPS, o Ininterrumpible?
El circuito 1 tiene la tarea de alimentar la salida de conveniencia en la cara del UTS. Dado que el propósito de la salida de conveniencia es alimentar el UPS que se utiliza como fuente secundaria de respaldo, esencialmente no puede hacer una copia de respaldo. Por lo tanto, el Circuito 1 debe recibir energía directamente del generador.
El UTS se comercializa como un interruptor de transferencia automática, sin embargo, no puedo localizar el accesorio necesario para que esto funcione.
Ha habido cierta preocupación en toda la industria de que los consumidores pueden usar una función de inicio automático con un generador portátil. Los generadores portátiles a menudo se mantienen en interiores cuando no están en uso y pueden representar una amenaza de envenenamiento por monóxido de carbono si se inician automáticamente sin el conocimiento del propietario. Como resultado, Schneider Electric ha optado por no fabricar el kit de inicio automático. Para aquellos interesados ​​en usar la función de inicio automático con un generador montado estáticamente, obtenga el bloque de conexión necesario (5.08MM EURO PLUG 6 POS) y póngase en contacto con Schneider Electric para obtener instrucciones de cableado.

Operación automática de arranque / parada del generador.
El panel UTS tiene la opción de usar generadores de arranque "Auto" o "Manual". Los generadores totalmente automáticos, compatibles, controlados a distancia, de parada / arranque automático requieren:
• Kit de interfaz de cableado del generador APC UTS
• Arranque / parada remota automática APC UTS (5.08MM EURO PLUG 6 POS), como se indicó anteriormente.
* El panel viene preestablecido en "Manual" y nunca debe cambiarse, a menos que se hayan tomado los pasos anteriores para conectar adecuadamente un generador de arranque "Auto". De lo contrario, se producirá una condición de falla del sistema .

Si la placa de circuito UTS fallara, ¿cuál es el comportamiento esperado? ¿Mis circuitos tendrán energía?
Si el panel fallara, tendría que omitir manualmente el circuito fallido colocando el sujetador incluido en línea con la Entrada y Salida del circuito designado.

¿Por qué el UTS10BI tiene dos cables neutros de 10 awg?
Cuando está conectado a un generador, el panel tiene una capacidad máxima de 50A. Un solo cable neutro de 10 awg no sería suficiente para completar de manera segura el circuito. El siguiente cable de mayor calibre (8 awg) requeriría un tipo diferente de sujetador para asegurarlo y requeriría una manipulación considerable de la PCB. Dos cables neutros de 10 awg proporcionan conectividad más que suficiente para satisfacer las necesidades de los paneles UTS, donde un solo cable de 8 awg es grande y puede ser difícil de manipular.

Además, los interruptores AFCI y GFCI no se pueden usar con los interruptores de transferencia universal (UTS) porque el UTS comparte un neutro para todos los circuitos dentro de él y puede causar problemas con ese tipo de interruptores.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: