¿Qué hace falta en la primera conexión por USB a un PLC M262?

Es imprescindible que el DRIVER USB reconozca correctamente el dispositivo y además esté suficientemente actualizado (a partir de 3.15 IE 25 para W10 64 bits) como para que aparezca en la pantalla una zona diferenciada para las CPUs de M262 como se muestra en la imagen. Lo primero que hay que ver es un icono de USB en la zona del reloj de Windows (esquina inferior derecha). Para ello puede consultarse la pregunta frecuente en la que se mantienen las versiones más actuales de drivers:

https://www.se.com/es/es/faqs/FA367651/


Para asegurar la conexión, lo mejor es elegir la dirección 192.168.200.1 en la conexión por IP (Fast TCP) y realizar una prueba de conexión para forzar intercambio de certificados.

primer intento de conexión a M262 por FAST TCP para forzar cruce de certificados

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

COMPROBACIÓN DE WEB.JPG.jpgCOMPROBACIÓN DE WEB.JPG.jpg [27.49 KB]
ANONYMOUS.JPG.jpgANONYMOUS.JPG.jpg [98.14 KB]
CONDICIÓN CONEXIÓN M262.JPG.jpgCONDICIÓN CONEXIÓN M262.JPG.jpg [32.67 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: