Buscar Preguntas Frecuentes
¿Es posible bajar la versión de firmware "Downgrade" a las nuevas CPU M580 con versiones inferiores a la V2.90?
En julio de 2019, publicamos un nuevo firmware SV2.90 para la gama M580 de PLC's. Este nuevo firrmware es necesario para administrar un nuevo Switch incorporado (nuevo hardware interno).
Si intenta bajar el firmware <V2.90 a una CPU M580 (nuevo hardware) , Unity loader lo rechazará.
La nueva CPU M580 HW no se puede degradar con versiones anteriores de FW (<2.90) cualquiera que sea la versión de Unityloader.
Si intenta bajar el firmware <V2.90 a una CPU M580 (nuevo hardware) , Unity loader lo rechazará.
La nueva CPU M580 HW no se puede degradar con versiones anteriores de FW (<2.90) cualquiera que sea la versión de Unityloader.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: