Buscar Preguntas Frecuentes
¿Como resolver el Error: "VJDtools: An invalid argument was encountered." al arrancar Vijeo Designer 6.2 SP5.1 en Windows 10?
Software: VJD6.2SP5.1
Sistema operativo:Windows 10
Síntoma:
Luego de instalar Vijeo Designer 6.2 SP5.1 en Windows 10 recibo el error "VJDtools: An invalid argument was encountered."
!["VJDtools: An invalid argument was encountered." al arrancar Vijeo Designer 6.2 SP5.1 en Windows 10 "VJDtools: An invalid argument was encountered." al arrancar Vijeo Designer 6.2 SP5.1 en Windows 10](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FnIlQAK&oid=00DA0000000abSm)
Además la carpeta de proyectos VIjeo-Manager se replica y el programa se bloquea.
Explicación:
Este es un error conocido y fué resuelto en la versión VJD6.2SP6.
Tener en cuenta que Vijeo Designer es oficialmente compatilble con Windows 10 a partir de la versión 6.2SP6.
Solución:
- Actualizar a la versión más actual compatible con Windows 10 (6.2SP6)
- Si es necesario utilizar la versión VJD6.2SP5.1, instalarlo en Windows 7 que sí es compatible.
Sistema operativo:Windows 10
Síntoma:
Luego de instalar Vijeo Designer 6.2 SP5.1 en Windows 10 recibo el error "VJDtools: An invalid argument was encountered."
Además la carpeta de proyectos VIjeo-Manager se replica y el programa se bloquea.
Explicación:
Este es un error conocido y fué resuelto en la versión VJD6.2SP6.
Tener en cuenta que Vijeo Designer es oficialmente compatilble con Windows 10 a partir de la versión 6.2SP6.
Solución:
- Actualizar a la versión más actual compatible con Windows 10 (6.2SP6)
- Si es necesario utilizar la versión VJD6.2SP5.1, instalarlo en Windows 7 que sí es compatible.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: