¿Cuál es la tolerancia de frecuencia de entrada para alimentar un variador ATV Process?

Los variadores de la gama ATV Process están diseñados para trabajar en frecuencias de 50...60 Hz con una tolerancia de +/- 5%

¿Qué sucede si la frecuencia de red baja/sube del 5% de tolerancia para la cuál fué diseñado el variador?

Dicha condición tendrá un impacto en el comportamiento térmico del condensador del bus CC y su vida útil.
Si la frecuencia se encuentra por debajo de la tolerancia de 50Hz-5%, aumentará la ondulación en el bus de CC, lo que tendrá un impacto en la gestión del control del motor y la inestabilidad del par o los armonicos de par.
No existen datos sobre este comportamiento en tales condiciones (pruebas realizadas sólo en la tolerancia dada en el catálogo.)

tolerancia de frecuencia de entrada para alimentar un variador ATV Process

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: