¿Cuál es la capacidad de memoria interna disponible para los registros de datos de los analizadores de redes PowerLogic PM5000 (PM5100, PM5300, PM5500)?

¿Cuál es la capacidad de memoria interna disponible para los registros de datos de los analizadores de redes PowerLogic PM5000 (PM5100, PM5300, PM5500)? PM5300, PM5500, memoria, capacidad, PM5560, PM5563, PM5563RD, PM5330, PM5330

El PM5100 no realiza registro de datos, no tiene capacidad de memoria de almacenaje.
La capacidad de memoria del registro de datos disponible para los modelos PowerLogic PM53x0 y PM55xx es de 256 kB y 1.1 MB respectivamente.
¿Cuál es la capacidad de memoria interna disponible para los registros de datos de los analizadores de redes PowerLogic PM5000 (PM5100, PM5300, PM5500)? PM5300, PM5500, memoria, capacidad, PM5560, PM5563, PM5563RD, PM5330, PM5330
Nota: Estos medidores usan un único registro de datos y tienen registros de alarmas separados que contienen hasta 40 entradas a la vez.

En caso de necesitar mayor registro de datos se puede utilizar una PAS800.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: