GPPROEX - Cómo subir archivos CSV del muestreo de datos a un servidor FTP

A partir de la V4.07 del GP-Pro EX, está disponible la función para poder subir los ficheros CSV creados en el muestreo de datos a un servidor FTP.

Modelos que soportan esta función son: Serie GP4000, Serie GP4000H, Serie SP5000 excepto el Open Box (SP5B40 y SP5B41).

Para poder subir los ficheros CSV generados en el muestreo de datos y almacenados en una memoria externa hay que seguir los siguientes pasos:

1) Configurar un Servidor FTP
Debemos configurar en el PC (Windows) una cuenta de usuario con contraseña y el servidor IIS FTP. La razón por la que se utiliza IIS es porque las pantallas solo entienden comandos simples.
En la actualidad hay servidores FTP como Explore o Filezilla que tienen algun comando de "Mensaje de bienvenida" lo que a menudo es la causa por lo que las HMI no se puedan conectar al servidor.
Es obligatorio usar una cuenta de usuario con contraseña para podernos conectar al servidor, por lo que en el Windows hay que crear un usuario que es el que configuraremos en la conexión del FTP.

Para configurar el servidor FTP consultar el capítulo 35.3.4.2 "Installation and Setup of an FTP Server" del manual de referencia del GP-Pro EX. La explicación está hecha para W7 pero para W10 será similar. Para poder configurar el servidor FTP es necesario hacerlo desde una cuenta con derechos de administrador. El manual se puede consultar directamente desde la ayuda del GP-Pro EX yendo al menú Help -> Manual -> GP-Pro EX o bien desde la siguiente página web: https://www.pro-face.com/otasuke/files/manual/gpproex/new/refer/gpproex.htm
Capítulo 35.3.4.2: Installation and Setup of an FTP Server

2) En el GP-Pro EX configurar la conexión con el servidor FTP
Esto se hace yendo al menú Proyecto -> Ajustes del sistema -> FTP Server, pulsar en New y configurar la conexión con el servidor FTP.

Project -> System Settings -> FTP Server

3) Habilitar la subida de los fichero al servidor FTP en el muestreo de datos
Para ello hay que ir a la configuración del grupo de muestreo, a la pestaña "Mostrar/Guardar en CSV" y habilitar la opción "Enable FTP Transfer". Esto habilita una nueva pestaña llamada FTP.

Configuración del muestreo de datos - pestaña Display/Save in CSV - Habilitar la transferencia por FTP

4) Configurar una condición de trigger
Ir a la pestaña FTP, seleccionar el servidor con el que nos queremos conectar y configurar una condición de trigger.
Configuración del muestreo de datos - pestaña FTP - seleccionar el servidor FTP al que subiremos los datos y configurar una condición de activación.
Pulsar en "Global Trigger Settings".

Global trigger settings - para configurar la condición de activación.

Seleccionar una fila y pulsar en "Edit".

Configuración del Global Trigger

Hay 3 posibilidades de configuración:
- On data change: cuando cambia de estado un bit
- Schedule: en un momento determinado
- Periodic: con una frecuencia determinada

Para más información sobre los "Global Trigger" consultar el capítulo 5.5.1 del manual de referencia del GP-Pro EX.
https://www.pro-face.com/otasuke/files/manual/gpproex/new/refer/mergedProjects/system/system_sg_common-globaltrigger.htm

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: