Edición avanzada de símbolos en UNITY / Control Expert
Síntoma
Se cuenta con UNITY 8.0 y Advantys 8.0 corriendo en un PC con W7 64 bits. A la hora de generar las islas se han utilizado comunicadores STBNIC en vez de los STBNIP2311 que irán realmente. Los símbolos de todos los elementos ya se habían introducido, todas las vías tienen su nombre asociado, pero al cambiar el comunicador se han perdido dichas denominaciones. Se van a leer las islas por IOSCANNING y el IODDT específico que se genera es algo estricto en el tema de nombres. ¿Hay alguna forma de editar, aunque sea con alguna herramienta externa (exportar/importar) para no perder el trabajo de edición realizado?

Versión
UNITY 8.0, Advantys 8.0

Solución
Se detalla un procedimiento seguido donde se han realizado cambios en los nombres de las variables desde una herramienta externa como EXCEL. Se recomienda disponer en el fichero preliminar de, al menos, una variable de cada tipo de los que se quiera modificar para poder usarlo como modelo.

En la versión 13 de Unity se cuenta con una gestión de variables mejorada (ALIAS).

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
REUTILIZACION SIMBOLOS CON MICROSOFT EXCEL.pdf [6.77 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: