Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué sondas NTC son válidas para trabajar con la gama de tarjetas analógicas TM3? ¿Qué sonda NTC se puede usar para utilizar aprovechar el máximo rango de temperatura?
El rango de medicion de la tarjeta TM3TI8T va de 100 a 10KOhm.
Como primera premisa se recomienda utilizar sondas aisladas, para que la medición de temperatura en cada vía sea independiente. Aunque aparentemente en los esquemas parece que las vías de la tarjeta TM3TI8T son aisladas, internamente los puntos negativos de todas las vías forman un común. Por ello las sondas no aisladas están totalmente desaconsejadas. El siguiente criterio de elección es sobre el rango de temperatura que se quiere medir, y se buscará un modelo que proporcione unos valores de resistencia dentro de los admitidos en el rango (100 a 10000 ohmios) para las variaciones de temperatura esperadas. En el fondo, la entrada analógica en estos casos se comporta como un multímetro en modo medida de ohmios. Por ejemplo, en el siguiente link aparecen resistencias NTC (modelos de 2,2KOhmios a 25ºC y B=3892) que medirían un valor a 5ºC dentro de márgenes (5624 ohmios): http://www.farnell.com/datasheets/320584.pdf
Se adjunta la fórmula para calcular la temperatura de la resistencia NTC.
![temperatura formula calculo temperatura formula calculo](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000EISKgQAP&oid=00DA0000000abSmMAI)
Rref corresponde al dato de catálogo (medido en ohmios) que se proporciona a 25 grados. Tref se expresa en grados KELVIN (son grados Celsius + 273.15). B (beta value) es un dato característico de la resistencia elegida, según su construcción. Igualmente, se ha preparado una hoja EXCEL con la fórmula para dar valores de temperatura y obtener la resistencia esperada y también a la inversa, para saber la temperatura que corresponde a los ohmios dados.
En la actualidad se cuenta con una nueva tarjeta de entradas analógicas para termopares con vías aisladas (TM3TI4D) que necesita Somachine 4.3 con un complemento especial (add-on).
Como primera premisa se recomienda utilizar sondas aisladas, para que la medición de temperatura en cada vía sea independiente. Aunque aparentemente en los esquemas parece que las vías de la tarjeta TM3TI8T son aisladas, internamente los puntos negativos de todas las vías forman un común. Por ello las sondas no aisladas están totalmente desaconsejadas. El siguiente criterio de elección es sobre el rango de temperatura que se quiere medir, y se buscará un modelo que proporcione unos valores de resistencia dentro de los admitidos en el rango (100 a 10000 ohmios) para las variaciones de temperatura esperadas. En el fondo, la entrada analógica en estos casos se comporta como un multímetro en modo medida de ohmios. Por ejemplo, en el siguiente link aparecen resistencias NTC (modelos de 2,2KOhmios a 25ºC y B=3892) que medirían un valor a 5ºC dentro de márgenes (5624 ohmios): http://www.farnell.com/datasheets/320584.pdf
Se adjunta la fórmula para calcular la temperatura de la resistencia NTC.
Rref corresponde al dato de catálogo (medido en ohmios) que se proporciona a 25 grados. Tref se expresa en grados KELVIN (son grados Celsius + 273.15). B (beta value) es un dato característico de la resistencia elegida, según su construcción. Igualmente, se ha preparado una hoja EXCEL con la fórmula para dar valores de temperatura y obtener la resistencia esperada y también a la inversa, para saber la temperatura que corresponde a los ohmios dados.
En la actualidad se cuenta con una nueva tarjeta de entradas analógicas para termopares con vías aisladas (TM3TI4D) que necesita Somachine 4.3 con un complemento especial (add-on).
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: