¿Qué hacer cuando aparece en el Display “OUF” ó Event Code "116" de mi EASY UPS?

Problema:

¿Qué hacer cuando aparece en el Display “OUF” ó Event Code "116" de mi EASY UPS?

Línea de producto:

Easy-UPS On-line 1-10kVA

Ambiente:

Hardware/Software

Porque:

Código de evento 116

1) El voltaje del inversor es inferior al 75% del voltaje y la corriente de salida es inferior al 60% de la corriente durante 12 ciclos

2) El muestreo AD del voltaje del inversor es menor que el puntero sinusoidal de 247V (128V) durante 6/64 ciclos.

Resolución:

Desconecte la carga de la salida e intente nuevamente. Si el UPS no se recupera automáticamente, comuníquese con APC by Schneider Electric.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango: