Video FAQ: ¿Cómo puedo configurar Easergy MiCOM Px3x como suscriptor de Goose?
Problema:
Desconocimiento en la configuración del MICOM Px3X como Suscriptor de Goose

Línea de producto:
MICOM

Ambiente:
Software

Porque:
Se necesita poder utilizar las señales suaves de Goose para obtener disparos mas rápidos de acuerdo a los requerimientos del sistema de protección.

Resolución:
El siguiente video ilustra el proceso de configuración de MiCOM Px3x como suscriptor de Goose. Los relés Micom se configuran con Easergy Studio.

Pasos a seguir:

Inicie Easergy Studio, luego cree un dispositivo con compatibilidad de protocolo IEC61850, después de eso, abra un archivo MCL que ya esté configurado o el usuario también puede crear un nuevo archivo.

La función de suscripción de Goose es una característica muy importante para el cliente final, que le permite al usuario utilizar las señales suaves sobre Goose para las señales rápidas entre disparos. Las señales de Goose son preferibles a las señales cableadas, ya que estas señales son muy rápidas y no se requiere cableado físico para transmitir estas señales. Esta suscripción de Goose permitirá a los clientes el disparo ascendente o descendente de los relés según lo requerido en los esquemas de protección.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: