Buscar Preguntas Frecuentes
Unity no puede conectarse al M340 utilizando el controlador PLC USB en Windows 7 o 10
Síntoma:
El software Unity no se conecta al PLC M340, y el "BMX CPU" aparece como conectado.
Solución:
Si se lista el hardware del PC en 'Agregar quitar hardware' en el Administrador de dispositivos se mostra que la BMX CPU aparece con el código 52.
El código 52 lo devuelve Windows, indicando que el controlador no está firmado. Con algunas versiones de Windows 7 y 10, Microsoft requiere que todos los controladores estén firmados digitalmente antes de ser instaladas.
El controlador USB PLC provisto en Unity 12 y anteriores no está firmado digitalmente. Esta es la razón del problema. No obstante, para la versión 14.12 (3.15 IE25) del PLC USB Driver Suite se resolvió.
Como solución alternativa, la verificación de la certificación o firma digital de Windows se puede deshabilitar mediante el procedimiento descrito en el documento adjunto, con lo que permite instalar un Driver sin firma Digital.
El software Unity no se conecta al PLC M340, y el "BMX CPU" aparece como conectado.
Solución:
Si se lista el hardware del PC en 'Agregar quitar hardware' en el Administrador de dispositivos se mostra que la BMX CPU aparece con el código 52.
El controlador USB PLC provisto en Unity 12 y anteriores no está firmado digitalmente. Esta es la razón del problema. No obstante, para la versión 14.12 (3.15 IE25) del PLC USB Driver Suite se resolvió.
Como solución alternativa, la verificación de la certificación o firma digital de Windows se puede deshabilitar mediante el procedimiento descrito en el documento adjunto, con lo que permite instalar un Driver sin firma Digital.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: