Buscar Preguntas Frecuentes
¿Se puede sustituir el variador ATV32 por un ATV320 en Profibus?
En cuanto a las funciones y la programación del Profibus, sí que será igual entre el ATV32 y el ATV320. El problema es que si sustituye el ATV32 por el ATV320 sin cambiar el fichero GSD de programación el PLC no logrará "ver" el variador.
Tanto el ATV32 como el ATV320 tienen su propio fichero GSD, por lo que tenemos dos opciones:
- Añadir el archivo GSD del ATV320 en el PLC para que funcione el ATV320. Después actualizar el PLC con el archivo GSD del ATV320 la configuración y las funciones disponibles serán las mismas que en la ATV32.
ó
- A partir de la versión del ATV320 v2.9 IE34 se habilita un nuevo parámetro que permite cambiar la identidad del variador en su presencia en las redes para identificarse como un ATV32. Este parámetro ntId (NeTwork IDentification) se encuentra en el menú COnF -> -FuLL -> CoM- (únicamente se puede modificar este parámetro mediante la pantalla física del propio ATV320). Si el ATV320 se identifica como un ATV32 únicamente hará falta configurar este parámetro y no será necesario cambiar nada en el PLC.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: