Buscar Preguntas Frecuentes
Procedimiento de formateo de la tarjeta SD del M580
Es posible formatear la tarjeta de memoria usando la palabra %SW93 del PLC, mediante una tabla de animación en el Unity Pro / Control Expert. Formatear la tarjeta en una PC usando los comandos de Windows puede dejar la tarjeta inservible.
NOTA: El formateo solo es posible cuando el PLC está en modo STOP.
Modo de funcionamiento de la palabra %SW93:
El comando de formateo y el estado de la tarjeta de memoria son proporcionados por la palabra del sistema %SW93.
Guardar.
Se recomienda que los usuarios guarden la partición del archivo (datos almacenados, páginas web del fabricante o del usuario) con el cliente FTP, que se puede iniciar desde Unity Pro / Control Expert. Los usuarios pueden guardar páginas web con FactoryCast o WAD (Diseñador de aplicaciones web). Por lo tanto, pueden restaurar páginas en caso de problemas.Unity Loader también permite guardar archivos en la tarjeta de memoria.
NOTA: El formateo solo es posible cuando el PLC está en modo STOP.
Modo de funcionamiento de la palabra %SW93:
El comando de formateo y el estado de la tarjeta de memoria son proporcionados por la palabra del sistema %SW93.
- %SW93.0 = 1, un flanco ascendente inicia la operación de borrado.
- %SW93.1 ofrece el estado del sistema de archivos tras la petición de operación de borrado o de limpieza:
- %SW93.1 = 0, sistema de archivos no válido o comando en curso.
- %SW93.1 = 1, sistema de archivos válido.
- %SW93.2 = 1, un flanco ascendente inicia la operación de limpieza.
Guardar.
Se recomienda que los usuarios guarden la partición del archivo (datos almacenados, páginas web del fabricante o del usuario) con el cliente FTP, que se puede iniciar desde Unity Pro / Control Expert. Los usuarios pueden guardar páginas web con FactoryCast o WAD (Diseñador de aplicaciones web). Por lo tanto, pueden restaurar páginas en caso de problemas.Unity Loader también permite guardar archivos en la tarjeta de memoria.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: